EIO0000005085.01

Turbo Mode

La CPU installata in questo prodotto è dotata di tecnologia Intel® Turbo Boost. È possibile aumentare la velocità di elaborazione dell'applicazione abilitando Turbo Mode con le seguenti impostazioni.

  1. Visualizzare la schermata BIOS. Fare riferimento al Menu di configurazione del UEFI BIOS.

  2. Selezionare Advanced > CPU Configuration > EIST (Predefinito: Disabled)

  3. Selezionare Enabled.

  4. Dopo aver selezionato Enabled, viene visualizzato il menu Turbo Mode. (Predefinito: Disabled).

  5. Selezionare Enabled.

  6. Premere il tasto [F4].

  7. Selezionare Yes nella finestra di dialogo Save & Exit Setup.

  8. L'apparato si riavvia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?