EIO0000005082.01

Turbo Mode

Le processeur installé dans ce produit est équipé de la technologie Intel® Turbo Boost. Vous pouvez augmenter la vitesse de traitement de votre application en activant le mode Turbo avec les paramètres suivants.

  1. Affichez l'écran BIOS. Consultez Menu de configuration UEFI BIOS.

  2. Sélectionnez Advanced > CPU Configuration > EIST (par défaut : Disabled)

  3. Sélectionnez Enabled.

  4. Après avoir sélectionné Enabled, le menu Turbo Mode apparaît (par défaut : Disabled).

  5. Sélectionnez Enabled.

  6. Appuyez sur la touche [F4].

  7. Sélectionnez Yes dans la boîte de dialogue Save & Exit Setup.

  8. Le produit est redémarré.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?