VIGED310022FR-04

Journal

Modèles IM20

L’appareil enregistre les détails des 30 événements de défaut d’isolement les plus récents. Les événements de défaut sont déclenchés par l’un des états suivants :

  • défaut d’isolement

  • défaut d’isolement préventif

L’événement 1 est l’événement qui a été enregistré le plus récemment, tandis que l’événement 30 est l’événement le plus ancien.

L’événement le plus ancien est supprimé lorsqu’un nouvel événement se produit (la table n’est pas réinitialisée).

Ces informations permettront d’améliorer les performances du réseau de distribution et de faciliter le travail de maintenance.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?