Mesures de sécurité
Danger spécifique associé aux appareils de surveillance de l’isolement (IMD)
Les appareils de surveillance de l’isolement sont raccordés au réseau par un câble d’injection, qui doit être déconnecté avant tout type d’intervention sur le produit.
|  DANGER | 
|---|
| RISQUE D’ÉLECTROCUTION,
                              D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE Avant toute intervention
                              sur l’appareil ou sur l’équipement, déconnectez
                              le câble d’injection reliant l’appareil au système
                              surveillé. Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. | 
Autres mesures de sécurité
|  DANGER | 
|---|
| RISQUE D’ÉLECTROCUTION,
                           D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE 
 Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves. | 
|  AVERTISSEMENT | 
|---|
| Fonctionnement inattendu Ne pas utiliser cet appareil pour le contrôle ou la protection
                           critiques des personnes, des animaux, des biens ou des équipements. Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou
                        des dommages matériels. | 
| AVIS | 
|---|
| Dommages à
                           l'équipement 
 Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. |