7ZH02-0423-03

应用

本节介绍以下未接地电力系统的绝缘监控应用示例:

  • 独立 IMD

  • IMD、绝缘警报和预防性绝缘警报输出发送给监控器

  • IMD 连接至通讯网络

  • 将 IMD、绝缘警报和预防性绝缘警报输出发送给监控器,并使用 XD301、XD312 或 IFL* 自动故障定位和 XRM 移动故障定位器来定位绝缘故障

  • IMD 连接到通信网络,使用 XD308C 或 IFL* 绝缘故障定位器定位绝缘故障

本页的QR代码

这有帮助吗?