设备概述 此设备是用于低压和中压未接地电力系统的数字绝缘监控设备 (IMD)。这些设备监控电力系统的绝缘,并在发生任何绝缘故障时立即发送通知。 IMD 在电力系统和接地点之间施加低频交流电压,以在复杂应用中提供准确的绝缘监控。然后根据返回的电流值评估绝缘。此方法适用于所有电力系统类型 - 交流、直流、组合、整流、变速驱动器等。 此设备具有下列功能: 绝缘电阻显示 (R) 根据可配置的阈值检测绝缘故障 显示与阻抗 (Zc) 相关联的泄露电容 (C)适用于 IM400N* 通过 Modbus RS-485 协议进行通信 通过逻辑输入禁止注入 绝缘故障日志 从过去一小时到去年的绝缘电阻 (R) 趋势 根据应用快速设置监控参数 与电压适配器兼容(Umax = 1,700 Vac Ph-Ph 或 Umax = 1,200 Vdc) 与 P1N 接地适配器和电压互感器兼容(Umax = 33 kVac)适用于 IM400THRN*