7ZH02-0423-03

警报事件记录

每个事件使用两个记录存储:

  • 发生绝缘警报或预防性绝缘警报时创建的“主”记录。其中包含绝缘值。

  • 为以下类型事件创建的“辅助”记录:

    • 已确认绝缘警报

    • 瞬时绝缘警报

    • 电源故障或电源循环开关

    • 产品错误

    • 注入禁用

    • 过电容

    • 过电压

    注: 列出的辅助记录适用于绝缘警报和预防性绝缘警报。

日志中事件记录的说明

寄存器 单位 类型 范围 描述
字 1 Uint16 1...65535 事件记录编号

字 2

字 3

字 4

字 5

Uint64 事件的时间标记(使用与产品日期/时间相同的代码)

字 6

字 7

Uint32

  • 0x00...0xFF

  • 0x40,0x20

  • 1020...1021,1110

记录识别码:

  • 字 6,最高有效位字节:主/辅助记录的信息。此字段标识主和辅助记录的类型。

  • 字 6,最低有效位字节:存储在值字段中的数据类型。

  • 字 7:Modbus 寄存器的地址,它是值字段中数据的来源。

字 8

字 9

字 10

字 11

Uint64

根据记录类型(主或辅助):

  • 主记录(事件发生时):事件发生时的绝缘电阻值(以欧姆为单位)(在最后 2 个寄存器中以 Float32 编码)。

  • 辅助记录(早期事件列表)(在最后 2 个寄存器中以 Uint32 编码)

字 12 Uint16 1...65534

事件的主/辅助记录识别码:

  • 对于事件的主记录,此识别码是奇整数,编号从 1 开始,每个新事件的编号依次加 2。

  • 对于事件的辅助记录,此识别码等于主记录识别码加 1。

对于字 6(最高有效字节),范围是 0x00...0xFF。主事件和辅助事件的分配字节如下:

事件 字节
主事件
预防性绝缘警报 0x01
绝缘警报 0x02
辅助事件
额定值 0x21
瞬时绝缘警报 0x22
已确认绝缘警报 0x23
注入禁用 0x24
过电容 0x25
过电压 0x26
产品错误 0x27
电源故障或电源循环开关 0x28
预防性额定值 0x41
预防性瞬时绝缘警报 0x42
预防性已确认绝缘警报 0x43
预防性注入禁用 0x44
预防性过电容 0x45
预防性过电压 0x46
预防性产品错误 0x47
预防性电源故障或电源循环开关 0x48

事件的示例

下面的 2 条记录为发生在 2010 年 10 月 1 日中午 12:00,并在下午 12:29 得到确认的绝缘警报的示例。

记录编号:1

地址 寄存器 单位 类型 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
20002 4E22 20003 4E23 Uint16 1 记录编号
20003 4E23 20004 4E24 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 0

  • 0

绝缘警报发生的日期(2010 年 10 月 1 日,中午 12:00)
20007 4E27 20008 4E28 Uint32

  • 0x02

  • 0x40

  • 1020

记录识别码:

  • 主记录加辅助记录

  • 浮点 32 位值(绝缘电阻)

  • 寄存器 1020 的值(绝缘电阻监控寄存器)

20009 4E29 20010 4E2A 欧姆 Uint64 10000 绝缘警报时的绝缘电阻值
20013 4E2D 20014 4E2E Uint16 1 事件的辅助记录识别码

记录编号:2

地址 寄存器 单位 类型 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
20014 4E2E 20015 4E2F Uint16 2 记录编号
20015 4E2F 20016 4E30 Uint64

  • 10

  • 0

  • 10

  • 1

  • 12

  • 29

  • 0

绝缘警报确认的日期(2010 年 10 月 1 日,中午 12:29)
20019 4E33 20020 4E34 Uint32

  • 0x23

  • 0x20

  • 1110

记录识别码:

  • 辅助记录

  • Uint32 格式的值(确认的警报)

  • 1110 寄存器中的值(产品状态寄存器)。

20021 4E35 20022 4E36 Uint64 8 确认绝缘警报时绝缘警报寄存器的值
20025 4E39 20026 4E3A Uint16 2 事件的辅助记录识别码
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.