7ZH02-0423-03

配件

可能需要配件,具体情况视设备的安装类型而定。

配件列表

配件 目录号
Cardew C“250 V” 浪涌保护器 50170
Cardew C“440 V” 浪涌保护器 50171
Cardew C“660 V”浪涌保护器* 50172
Cardew C“1000 V”浪涌保护器* 50183
Cardew C 底座* 50169
ZX 阻抗 50159
IM400-1700 电压适配器*

IMD-IM400-1700

PHT1000 电压适配器* 50248
P1N 接地适配器 PHA6326700
电压互感器 请参阅注释
注:
  • P1N 接地适配器适用于 IM400THRN

  • 有关自动和移动绝缘故障定位配件的信息,请参阅Locating

  • 必须根据系统电压适当选择电压互感器。请参阅Schneider Electric中“压电压互感器”目录。

Cardew C 浪涌保护器

功能

如果绝缘监控设备连接到 MV / LV 变压器的次级连接(根据适用于各个国家/地区的规则和惯例),则使用 Cardew C。

它可以保护低压 (LV) 设备免受过压危害。它连接到变压器的次级连接。Cardew C 可用于以下系统:

  • U < 1000 V AC

  • U < 300 V DC

选择表

Un:交流系统的额定线电压

Ui:起弧电压

Cardew C 的类型

可接中性线

不可接中性线

U ≤ 380 V

U ≤ 220 V

400 V < Ui ≤ 750 V

250 V

380 V < U ≤ 660 V

220 V < U ≤ 380 V

700 V < Ui ≤ 1,100 V

440 V

660 V < U ≤ 1,000 V

380 V < U ≤ 660 V

1,100 V < Ui ≤ 1,600 V

660 V

1,000 V < U ≤ 1,560 V

660 V < U ≤ 1,000 V

1,600 V < Ui ≤ 2,400 V

1,000 V

尺寸

安装

  • Cardew C 直接安装在母线上

  • 用板装底座安装

连接

ZX 限制阻抗

功能

ZX 限制阻抗使您能够安装具有高阻抗接地中性系统(1500 Ω,频率为 50 Hz)的装置。

2.5 Hz 时,在绝缘故障定位期间,ZX 限制阻抗保持连接状态:

  • 1500 Ω,频率为 50 Hz

  • 1 MΩ,频率为 2.5 Hz

ZX 阻抗必须用在具有 U≤500 Vac 的系统上。

尺寸

安装

在安装板上

连接

电压适配器

可选的电压/接地适配器为:

  • IM400-1700

  • PHT1000

  • P1N

功能

IM400-1700 和 PHT1000 电压适配器可用于将 IMD 连接到高于 480 V AC 的未接地系统。将 IM400-1700 或 P1N 连接到 IMD 的导线必须具有与被监控网络相同的额定电压。P1N 接地适配器必须与系统连接才能进行 IM400THRN 操作。电压适配器与绝缘故障定位的兼容性如下:

  • IM400-1700 和 P1N 电压适配器与绝缘故障定位不兼容。

  • PHT1000 电压适配器与绝缘故障定位兼容。

尺寸

IM400-1700

PHT1000

P1N

安装

在 DIN 导轨上 在安装板上 在安装板上

连接

接线图 接线图 接线图

(1) 连接到相线的电压适配器

(2) 连接到中性线的电压适配器

S3 组件(改装)

必须将设备的绝缘警报阈值设置为高于 2 kΩ,以考虑已停售的 S3 组件的内部阻抗。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.