7ZH02-0423-03

示例:有三个传入支路的注入排除

您可以使用注入排除来监控三个传入支路。

使用带常开 (NO) 辅助触点的断路器:

使用带具有常闭 (NC) 辅助触点的断路器:

设备优先级如下:

  • 1 号设备是优先级为 1 的最高优先级设备:如果 D1 处于闭合或打开状态,它将始终注入系统。

  • 2 号设备是优先级为 2 的设备:它总是注入到系统中,除非该设备与一个优先级较高的设备(在本例中为 1 号设备)之间存在闭合路径。因此,当 D2 和 D1 闭合时,2 号设备被抑制。

    2 号设备的禁用注入 = D1AND D2

    要实现此逻辑,请将 2 号设备的禁用注入功能连接到 D1 和 D2 的 2 个辅助触点。

  • 3 号设备是优先级为 3 的设备:它总是注入到系统中,除非该设备与一个优先级较高的设备(在此情况下为 1 号设备或 2 号设备)之间存在闭合路径。因此,当 D3 和 D2 闭合或 D3 和 D1 闭合时,2 号设备被抑制。

    3 号设备的禁用注入 = (D3 AND D1) OR (D3 AND D2) = D3 AND (D1 OR D2)

    要实现此逻辑,请将 3 号设备的抑制注入端子连接到 D1、D2 和 D3 的辅助触点。

本页的QR代码

这有帮助吗?