7ZH02-0423-03

Modbus 寄存器表

下表列出了适用于您的设备的 Modbus 寄存器。

系统状态寄存器

地址 寄存器   R/W 单位 类型 范围 描述
十进制 十六进制 十进制 十六进制
100 64 101 65 R Uint16

产品标识符

    • 17010 - IM400N

    • 17011 - IM400THRN

    114..115 72...73 115...116 73...74 R Uint32

    产品状态

    • 位 1 - 保留

    • 位 2 - 自动检测

    • 位 3 - 保留

    • 位 4 - 安全状态

    • 位 5 - 监控

    • 位 6 - 保留

    • 位 7 - 产品错误

    • 位 8 - 系统错误

    • 位 9 - 禁用注入

    • 位 10 - 保留

    116 74 11722 75 R Uint16

    产品错误代码

    • 0XFFFF - 无错误

    • 0x0000 - 未知错误

    • 0x0DEF - 未定义的型号

    • 0xAF00 - 自动检测失败

    • 0xBE00 - 计量

    • 0xC0F1 - 配置错误

    • 0x5EFA - 传感器调用问题

    • 0xD1A1 - 胶合 IO

    • 0xD1A2 - RAM

    • 0xD1A3 - EEPROM

    • 0xD1A4 - 继电器

    • 0xD1A5 - 状态输入

    • 0xD1A6 - 闪烁

    • 0xD1A7 - SIL

    • 0xE000 - NMI 中断

    • 0xE001 - 硬件故障异常

    • 0xE002 - 内存故障异常

    • 0xE003 - 总线故障异常

    • 0xE004 - 使用故障异常

    • 0xE005 - 异常中断

    • 0xFAF5 - 异常中断

    120...139 78...8B 121...140 79...8C R UTF8 产品系列
    140...159 8C...9F 141...160 8D...A0 R/W UTF8 产品名称(用户应用名称)
    160...179 A0...B3 161...180 A1...B4 R UTF8 产品代码
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    180...199 B4...C7 181...200 B5...C8 R UF8 制造商:Schneider Electric
    208...219 D0...DB 209...220 D1...DC R UF8 ASCII 码序列号
    220 DC 221 DD R Uint16 制造单位标识符
    227...246 E3...F6 228...247 E4...F7 R UTF8 产品性能
    247...266 F7...10A 248...267 F8...10B R UTF8 产品型号
    • IMDIM400N

    • IMDIM400THRN

    300...306 12C...132 301...307 12D...133 R Uint16 7 种寄存器格式的日期和时间

    以下参数对应于每个寄存器:

    • 300 - 年

    • 301 - 月

    • 302 - 日

    • 303 - 小时

    • 304 - 分

    • 305 - 秒

    • 306 - 毫秒

    307...310 133...136 308...311 134...137 R/W Uint16 TI081 格式的日期和时间。请参阅 日期和时间(TI081 格式)
    320...324 140...149 321...325 141...145 R Uint16 当前固件版本
    • X 表示主修订号,编码在寄存器 321 中

    • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 322 中

    • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 323 中

    325...329 145...149 326...330 146...14A R Uint16 上一个固件版本
    • X 表示主修订号,编码在寄存器 326 中

    • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 327 中

    • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 328 中

    340...344 154...158 341...345 155...159 R Uint16 启动固件版本
    • X 表示主修订号,编码在寄存器 341 中

    • Y 表示次要修订号,编码在寄存器 342 中

    • Z 表示质量修订号,编码在寄存器 343 中

    550...555 226...22B 551...556 227...22C R UTF8 现有的操作系统版本
    556...561 22C...231 557...562 22D...232 R UTF8 先前的操作系统版本
    562...567 232...237 563...572 233...23C R UTF8 现有的 RS/启动版本

    Modbus

    地址 寄存器   R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    750 2EE 751 2EF R/W Uint16 1...247

    设备地址

    默认值:1

    751 2EF 752 2F0 R/W Uint16
    • 0 = 4800

    • 1 = 9600

    • 2 = 19200

    • 3 = 38400

    波特率

    默认值:2 (19200)

    752 2F0 753 2F1 R/W Uint16
    • 0 = 偶

    • 1 = 奇

    • 2 = 无

    奇偶

    默认值:0(偶)

    753 2F1 754 2F2 R/W Uint16
    • 0 = 禁用

    • 1 = 启用

    自动配置

    默认值:0(已禁用)

    754 2F2 755 2F3 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    禁用 Modbus 写入

    默认值:0(关)

    注: 仅可使用 Modbus/98 协议在写入模式下访问该寄存器(请参阅安全标准合规要求)。可使用标准 Modbus 以只读模式访问。

    绝缘监控寄存器

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    1020...1021 3FC...3FD 1021...1022 3FD...3FE R 欧姆 32 位浮点

    电阻

    在自动检测期间返回值 NaN(非数字)0xFFC00000。

    1022...1023 3FE...3FF 1023...1024 3FF..400 R nF 32 位浮点
    注:

    适用于 IM400N

    电容

    在自动检测期间返回值 NaN(非数字)0xFFC00000。

    1026 402 1027 403 R Uint16
    • 0 = 等于

    • 1 = 小于

    • 2 = 大于

    • 3 = 严格小于

    • 4 = 严格大于

    R 相等性

    1027 403 1028 404 R Uint16
    • 0 = 等于

    • 1 = 小于

    • 2 = 大于

    • 3 = 严格小于

    • 4 = 严格大于

    注:

    适用于 IM400N

    C 相等性

    1029 405 1030 406 R V 32 位浮点 RMS 接地电压
    1031 407 1032 408 R V 32 位浮点
    • 0 = 激活注入

    • 1 = 未激活注入

    注入状态

    绝缘警报

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    1100 44C 1101 44D R Uint16
    • 0 = 无警报

    • 1 = 活动绝缘警报

    • 2 = 活动预防性绝缘警报

    • 4 = 活动瞬时绝缘警报

    • 8 = 已确认绝缘警报

    绝缘警报
    1102 44E 1103 44F R Uint16 产品警报状态
    • 位 1 - 状态

      以下任何状态时设置此位:

      • 活动警报

      • 活动预防性警报

      • 警报已确认

      • 首次测量

    • 位 13 - 系统错误

      以下状态时设置此位:

      • 断开注入连接

      • 过电压

      • 过电容

    • 位 14 - 产品错误

      自动测试失败状态时设置此位。

    • 位 15 - 禁用注入

    1103 44F 1104 450 R Uint16 产品警报状态补充
    1104...1105 450...451 1105...1106 451...452 R Uint32 0...0XFFFFFFFF 状态计数器
    1110...1111 456...457 1111...1112 457...458 R Uint32 产品状态
    • 0 - 无警报
    • 位 1 - 活动警报

    • 位 2 - 活动预防性警报

    • 位 3 - 瞬时警报

    • 位 4 - 已确认警报

    • 位 5 - 保留

    • 位 6 - 保留

    • 位 7 - 保留

    • 位 8 - 保留

    • 位 9 - 首次测量值

    • 位 10 - 保留

    • 位 11 - 保留

    • 位 12 - 保留

    • 位 13 - 自动检测

    • 位 14 - 保留

    • 位 15 - 禁用注入

    • 位 16 - 保留

    • 位 17 - 注入连接断开

    • 位 18 - 电容超限

    • 位 19 - 过压

    • 位 20 - 保留

    • 位 21 - 保留

    • 位 22 - 保留

    • 位 23 - 保留

    • 位 24 - 保留

    • 位 25 - 产品错误

    • 位 26 - 保留

    • 位 27 - 保留

    • 位 28 - 保留

    • 位 29 - 保留

    • 位 30 - 保留

    • 位 31 - HV1 和 HV2 开路

    • 位 32 - 电源关闭

    诊断

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    2000 7D0 2001 7D1 W Uint16 0xA456 = 运行自动检测 在不测试继电器的情况下运行产品的自动检测(与自动检测周期相同)。
    2001...2004 7D1...7D4 2002...2005 7D2...7D5 R 日期/时间

    自产品首次启动以来的总运行时间。

    寄存器对应于(结果 - 01/01/2000)= 总运行时间。

    TI081 日期格式(请参阅日期和时间(TI081 格式)

    2005...2006 7D5...7D6 2006...2007 7D6...7D7 R Uint32

    自产品首次启动以来的电源开关循环总次数

    2050 802 2051 803 W Uint16

    写入 0x1919 以复位出厂设置(默认出厂设置)

    2051 803 2052 804 W Uint16

    写入 0xF0A1 以复位所有日志

    2052 804 2053 805 W Uint16

    写入 0x25AB 以复位所有图形

    CRC

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    2500...2501 9C4...9C5 2501...2502 9C5...9C6 R Uint32

    应用 CRC 值。

    2502...2503 9C6...9C7 2503...2504 9C7...9C8 R Uint32

    启动 CRC 值。

    设置

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    2997...2998 BB5...BB6 2998...2999 BB6...BB7 R Uint16

    自首次启动以来更改设置的总次数。每次更改一个或多个参数时,该值加 1。

    3000 BB8 3001 BB9 R/W Uint16
    • 0 = 常开

    • 1 = 常闭

    • 2 = 关

    禁用注入

    默认值:0(常开)

    3001 BB9 3002 BBA R/W Uint16
    • 1= 标准

    • 2 = 故障保护

    绝缘警报继电器逻辑命令

    默认值:2(故障保护)

    3002...3003 BBA...BBB 3003...3004 BBB...BBC R/W 欧姆 Uint32

    0.04...500 kΩ

    绝缘警报阈值

    默认值:1 kΩ

    3004...3005 BBC...BBD 3005...3006 BBD...BBE R/W 欧姆 Uint32
    • 1 kΩ...1 MΩ

    • 0xFFFFFFFF = 关

    预防性警报阈值

    “关”用于停用预防性警报。

    默认值:0xFFFFFFFF

    3007 BBF 3008 BC0 R/W s Uint16 0...7200 秒

    绝缘警报延时(以秒为单位)

    默认值:0 秒

    3008 BC0 3009 BC1 R/W Uint16

    对于 IM400N

    • 0 = 4 秒

    • 1 = 40 秒

    • 2 = 400 秒

    对于 IM400THRN

    • 0 = 2 秒

    • 1 = 20 秒

    • 2 = 200 秒

    网络过滤

    对于 IM400N:默认值:1(40 秒)

    对于 IM400THRN:默认值:1(20 秒)

    3009 BC1 3010 BC2 R/W Hz Uint16
    • 0 Hz

    • 50 Hz

    • 60 Hz

    • 400 Hz

    网络频率

    默认值:50 Hz

    3014 BC6 3015 BC7 R/W Uint16 0000...9999

    密码

    默认值:0000

    3015 BC7 3016 BC8 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    密码保护

    默认值:0(密码保护已停用)

    3016 BC8 3017 BC9 R/W Uint16
    • 0 = 英语

    • 1 = 法语

    • 2 = 西班牙语

    • 3 = 俄语

    • 4 = 中文

    • 5 = 意大利语

    • 6 = 德语

    • 7 = 葡萄牙语

    界面语言

    默认值:0(英语)

    3017 BC9 3018 BCA R/W % Uint16 10...100%

    屏幕对比度

    默认值:50%

    3018 BCA 3019 BCB R/W % Uint16 10...100%

    屏幕背光

    默认值:100%

    3019 BCB 3020 BCC R/W Uint16

    对于 IM400N

    • 0 = 无

    • 1 = HV1700

    • 2 = PHT1000

    对于 IM400THRN

    • 4 = P1N

    • 5 = 无

    高压适配器

    默认值:0(无适配器)

    对于 IM400THRN:默认值:5(无适配器)

    3021 BCD 3022 BCE R/W s Uint16 0...7200 秒

    预防性绝缘警报延时(以秒为单位)

    默认值:0 秒

    3022 BCE 3023 BCF R/W Uint16
    • 0 = 禁用

    • 1 = 启用(在警报确认模式下故障消失时,继电器触发 3 秒)

    已修正的绝缘故障信号

    如果禁用确认警报继电器,则禁用已修正的绝缘故障信号。

    默认值:0(禁用)

    3023 BCF 3024 BD0 R/W Uint16
    • 0 = 禁用

    • 1 = 启用

    确认警报继电器

    默认值:1(启用)

    3024 BD0 3025 BD1 R/W Uint16

    对于 IM400THRN

    • 0 = 20V

    • 1 = 40V

    • 2 = 60V

    • 3 = 80V

    注:

    适用于 IM400THRN

    注入电压

    默认值:2 (60V)

    3025 BD1 3026 BD2 R/W Uint16

    对于 IM400N

    • 0 = 电路

    • 1 = 控制

    对于 IM400THRN:3 = THR

    用户应用

    默认值:0(电路)

    对于 IM400THRN:默认值:3 (THR)

    3026 BD2 3027 BD3 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    检测断开的注入连接

    默认值:0(关)

    3027 BD3 3028 BD4 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 报警

    • 2 = 预防性警报

    • 3 = IFL

    注:

    适用于 IM400N

    绝缘故障定位

    默认值:0(关)

    3028 BD4 3029 BD5 R/W Uint16 0...50
    注:

    适用于 IM400N

    IFL 数量

    默认值:0

    3029 BD5 3030 BD6 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    自动检测检:测试继电器

    默认值:1(开)

    3030...3031 BD6...BD7 3031...3032 BD7...BD8 R/W Ω Uint32
    • 0.1...500 kΩ

    • 0xFFFFFFFF = 关

    HRG(阻抗未接地系统的接地电阻)

    默认值:0xFFFFFFFF = 关(禁用)

    3032 BD8 3033 BD9 R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    禁用注入活动时报警。

    默认值:1(开)

    3033 BD9 3034 BDA R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    激活屏保程序

    默认值:0(关)

    3034 BDA 3035 BDB R/W s Uint16 30...3600 秒

    屏保程序延时

    默认值:300 秒(5 分钟)

    3035 BDB 3036 BDC R/W Uint16
    • 0 = 关

    • 1 = 开

    禁止输入

    默认值:0(关)

    3036 BDC 3037 BDD R/W Ω Uint16 0....50 KΩ
    注:

    适用于 IM400THRN

    互感器原边直流电阻。

    默认值:0

    3037 BDD 3038 BDE R/W Uint16
    • 0

    • 1

    • 3

    注:

    适用于 IM400THRN

    互感器数量

    默认值:0

    3038...3039 BDE...BDF 3039...3040 BDF...BE0 R/W Ω 32 位浮点
    注:

    适用于 IM400THRN

    适配器补偿电阻。

    默认值:0

    3040 BE0 3041 BE1 R/W Uint16
    • 1= 标准

    • 2 = 故障保护

    • 2 = 映射

    预防性绝缘警报继电器的逻辑指令

    默认值:2(故障保护)

    3041 BE1 3042 BE2 R/W s Uint16 0...7200 秒

    预防性绝缘警报延时(以秒为单位)

    默认值:0 秒

    3044...3045 BE4...BE5 3045...3046 BE5...BE6 R/W Uint32

    绝缘警报继电器位映射

    • 位 0 - 预防性绝缘警报

    • 位 1..3 - 保留

    • 位 4 - 绝缘警报(只读)

    • 位 5..7 - 保留

    • 位 8 - 注入抑制

    • 位 9..15 - 保留

    • 位 16 - 系统错误

    • 位 17..23 - 保留

    • 位 24 - 产品错误

    • 位 25..31 - 保留

    3046...3047 BE6...BE7 3047...3048 BE7...BE8 R/W Uint32

    预防性绝缘警报继电器位映射

    • 位 0 - 预防性绝缘警报(只读)

    • 位 1..3 - 保留

    • 位 4 - 绝缘警报

    • 位 5..7 - 保留

    • 位 8 - 注入抑制

    • 位 9..15 - 保留

    • 位 16 - 系统错误

    • 位 17..23 - 保留

    • 位 24 - 产品错误

    • 位 25..31 - 保留

    3048 BE8 3049 BE9 R/W Uint16
    • 0 = 内部抑制

    • 1 = 外部抑制

    抑制类型

    默认值:0(内部抑制)

    趋势

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    12000 2EE0 12001 2EE1 R Uint16 小时趋势 Modbus 主设备尚未读取的趋势缓冲区中的新记录数。
    12001 2EE1 12002 2EE2 R Uint16

    日趋势

    Modbus 主设备尚未读取的趋势缓冲区中的新记录数。
    12002 2EE2 12003 2EE3 R Uint16

    周趋势

    Modbus 主设备尚未读取的趋势缓冲区中的新记录数。
    12003 2EE3 12004 2EE4 R Uint16

    月趋势

    Modbus 主设备尚未读取的趋势缓冲区中的新记录数。
    12004 2EE4 12005 2EE5 R Uint16

    年趋势

    Modbus 主设备尚未读取的趋势缓冲区中的新记录数。
    12010...12011 2EEA...2EEB 12011...12012 2EEB...2EEC R 32 位浮点

    小时值

    读取小时值

    每次读取后递减地址 12000 中的计数器。

    12012 2EEC 12013 2EED R Uint16

    小时值状态

    状态

    • 0x0000 - 数据未初始化

    • 0x0001 - 数据无效

    • 0x0002 - 数据有效

    • 0x0003 - 此值后电源中断

    • 0x0004 - 此值后禁用注入

    • 0x0005 - 此值后电源中断且禁用注入

    12013...12014 2EED...2EEE 12014...12015 2EEE...2EEF R 32 位浮点

    日值

    读取日值

    每次读取后递减地址 12031 中的计数器。

    12015 2EEF 12016 2EF0 R Uint16

    日值状态

    状态

    • 0x0000 - 数据未初始化

    • 0x0001 - 数据无效

    • 0x0002 - 数据有效

    • 0x0003 - 此值后电源中断

    • 0x0004 - 此值后禁用注入

    • 0x0005 - 此值后电源中断且禁用注入

    12016...12017 2EF0...2EF1 12017...12018 2EF1...2EF2 R 32 位浮点

    周值

    读取周值

    每次读取后递减地址 12002 中的计数器。

    12018 2EF2 12019 2EF3 R Uint16

    周值状态

    状态

    • 0x0000 - 数据未初始化

    • 0x0001 - 数据无效

    • 0x0002 - 数据有效

    • 0x0003 - 此值后电源中断

    • 0x0004 - 此值后禁用注入

    • 0x0005 - 此值后电源中断且禁用注入

    12019...12020 2EF3...2EF4 12020...12021 2EF4...2EF5 R 32 位浮点

    月值

    读取月值

    每次读取后递减地址 12003 中的计数器。

    12021 2EF5 12022 2EF6 R Uint16

    月值状态

    状态

    • 0x0000 - 数据未初始化

    • 0x0001 - 数据无效

    • 0x0002 - 数据有效

    • 0x0003 - 此值后电源中断

    • 0x0004 - 此值后禁用注入

    • 0x0005 - 此值后电源中断且禁用注入

    12022...12023 2EF6...2EF7 12023...12024 2EF7...2EF8 R 32 位浮点

    年值

    读取年值

    每次读取后递减地址 12004 中的计数器。

    12024 2EF8 12025 2EF9 R Uint16

    年值状态

    状态

    • 0x0000 - 数据未初始化

    • 0x0001 - 数据无效

    • 0x0002 - 数据有效

    • 0x0003 - 此值后电源中断

    • 0x0004 - 此值后禁用注入

    • 0x0005 - 此值后电源中断且禁用注入

    记录

    地址 寄存器 R/W 单位 类型 范围 描述
    十进制 十六进制 十进制 十六进制
    19996...19997 4E1C...4E1D 19997...19998 4E1D...4E1E R Uint32 滚动计数器
    19998...19999 4E1E...4E1F 19999...20000 4E1F...4E20 R Uint32 1...240 事件记录数
    20001 4E21 20002 4E22 R Uint16 最近事件的编号
    20002...20013 4E22...4E2D 20003...20014 4E23...4E2E R 记录 记录 1
    20014...20025 4E2E...4E39 20015...20026 4E2F...4E3A R 记录 记录 2
    ...
    20338...20349 4F72...4F7D 20339...20350 4F73...4F7E R 记录 记录 30
    20710...20721 50E6...50F1 20711...20722 50E7...50F2 R 记录 记录 60

    反馈
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.