7ZH02-0423-03

Modbus 寄存器表格式

寄存器表包含以下列。
地址
Modbus 地址,采用十进制 (dec) 和十六进制 (hex) 格式。
寄存器
Modbus 寄存器,采用十进制 (dec) 和十六进制 (hex) 格式。
R/W
只读 (R) 或读/写 (R/W) 寄存器。
单位
表达信息的单位。
类型
编码数据类型。
注: 对于 Float32 类型的数据,字节顺序遵循 Big Endian 格式。
范围
此变量的允许值,通常是格式允许的子集。
说明
提供有关寄存器和应用的值的信息。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.