7ZH02-0423-03

示例应用:未接地电力系统的绝缘监控

您可以使用 IMD 监控未接地电力系统。

未接地电力系统中包括中性点未接地的变压器。

通过具有以下特征的 IMD 监控绝缘:

  • 它通常由其监控的系统供电。

  • 它连接到中性线(或一相)和接地点。

  • 它唯一的设置是故障阈值水平。还可以设置预防性绝缘警报阈值。

  • 它具有单个继电器输出,用于指示灯或蜂鸣器。

本页的QR代码

这有帮助吗?