7ZH02-0423-03

开指示灯

如果指示灯为红色点亮,则表示电力系统或设备有故障。

错误是以下情况之一:

  • 注入电路中断

  • 自动检测不正常

  • 产品错误

  • 系统错误

  • 电容超限:

    • C > 500 μF

    • 使用 IM400-1700 电压适配器时 C > 2,000 μF

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?