7DE02-0423-03

EIN-Anzeigeleuchte

Wenn die EIN -Anzeigeleuchte rot ist, liegt ein Fehler im Stromnetz oder in Ihrem Gerät vor.

Der Fehler bezieht sich auf eine der folgenden Ursachen:

  • Unterbrechung des Einspeisungskreises

  • Autotest nicht OK

  • Produktfehler

  • Netzfehler

  • Überkapazität:

    • C > 500 μF

    • C > 2000 μF mit IM400-1700-Spannungsadapter

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.