7ZH02-0423-03

预防性绝缘警报继电器(预防性警报继电器

您可以根据绝缘状态设置预防性绝缘警报继电器模式。

此参数允许的值为故障防护标准映射。默认值为故障防护

当预防性绝缘警报继电器配置为故障防护(故障防护)模式时:

  • 在下列情况下,预防性绝缘警报继电器将被激活,即通电;

  • 在下列情况下,预防性绝缘警报继电器将被取消激活,即断电:

当预防性绝缘警报继电器配置为标准(标准)模式时:

  • 在下列情况下,预防性绝缘警报继电器将被激活,即通电;

    • 未检测到预防性绝缘故障。

    • 检测到绝缘故障。

    • 当触发继电器自动检测时,继电器将切换 3 秒钟。(请参阅测试继电器(测试继电器

  • 在下列情况下,预防性绝缘警报继电器将被取消激活,即断电:

    • 首次测量

    • 未检测到绝缘故障。

    • 检测到且已确认绝缘故障(如果已将菜单 > 设置 > I/O 配置 > 确认警报继电器设置为)。(请参阅绝缘警报继电器确认(确认警报继电器

    • 未检测到预防性绝缘故障。

    • 检测到瞬时故障。

    • 注入被禁止(如果菜单 > 设置 > I/O 配置 > 应答抑制设置为)(请参阅应答抑制(应答抑制

    • 辅助电源丢失。

当预防性绝缘警报继电器配置为映射(映射)模式时:

  • 只要设备正常运行,预防性绝缘警报继电器就会映射(对称匹配)绝缘警报继电器。

  • 当设备断电或未正常运行时,预防性绝缘警报继电器将停止映射绝缘警报。您可以使用此功能识别未正常运行的产品。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?