DOCA0100FR-08

Détrompeur

Description

Le détrompeur évite l'installation d'un appareil MasterPacT MTZ1 dans un châssis aux caractéristiques incompatibles.

Le détrompeur offre 35 combinaisons sélectionnables afin qu'un appareil ne puisse être monté que dans un châssis présentant la même combinaison.

Accessoire

L'utilisation d'un détrompeur est optionnelle. Un seul détrompeur est nécessaire par appareil.

Pour plus d'informations sur l'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : NVE35465

Emplacement du détrompeur

Le schéma qui suit montre l'emplacement des deux parties du détrompeur, sur le châssis et l'appareil respectivement .

La combinaison sélectionnée sur le châssis doit correspondre à celle choisie sur l'appareil (voir le tableau suivant). Par exemple, la combinaison 12 sur le châssis correspond à la combinaison CDE sur l'appareil.

La partie du détrompeur située sur le châssis est numérotée 1, 2, 3, 4, 5.

La partie du détrompeur située sur l'appareil est numérotée A, B, C, D, E.

TechPub writer: update graphic above once updated IS is available.

Combinaisons recommandées

Les combinaisons recommandées sont les suivantes :

Combinaison sur le châssis

Combinaison sur l'appareil

Combinaison sur le châssis

Combinaison sur l'appareil

45

ABC

15

BCD

35

ABD

14

BCE

34

ABE

145

BC

345

AB

13

BDE

25

ACD

135

BD

24

ACE

134

BE

245

CA

12

CDE

23

ADE

125

CD

235

AD

124

CE

234

AE

123

DE

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?