DOCA0101FR-09

Détrompeur

Description

Le détrompeur évite l'installation d'un appareil MasterPacT MTZ2/MTZ3 dans un châssis aux caractéristiques incompatibles.

Le détrompeur offre 35 combinaisons sélectionnables afin qu'un appareil ne puisse être monté que dans un châssis présentant la même combinaison.

Accessoire

L'utilisation d'un détrompeur est optionnelle. Un seul détrompeur est nécessaire par appareil.

Pour plus d'informations sur la procédure d'installation de l'accessoire, consultez l'instruction de service sur le site Web de Schneider Electric : NVE35465

Emplacement du détrompeur

Le schéma qui suit montre l'emplacement des deux parties du détrompeur, sur le châssis et l'appareil respectivement .

La combinaison sélectionnée sur le châssis doit correspondre à celle choisie sur l'appareil (voir le tableau suivant). Par exemple, la combinaison ABCD sur le châssis correspond à la combinaison 567 sur l'appareil.

La partie du détrompeur située sur le châssis est numérotée A, B, C, D, E, F, G.

La partie du détrompeur située sur l'appareil est numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Combinaisons recommandées

Les combinaisons recommandées sont les suivantes :

Combinaison sur le châssis

Combinaison sur l'appareil

Combinaison sur le châssis

Combinaison sur l'appareil

ABCD

567

BCDE

167

ABCE

467

BCDF

157

ABCF

457

BCDG

156

ABCG

456

BCEF

147

ABDE

367

BCEG

146

ABDF

357

BCFG

145

ABDG

356

BDEF

137

ABEF

347

BDEG

136

ABEG

346

BDFG

135

ABFG

345

BEFG

134

ACDE

267

CDEF

127

ACDF

257

CDEG

126

ACDG

256

CDFG

125

ACEF

247

CEFG

124

ACEG

246

DEFG

123

ACFG

245

   

ADEF

237

   

ADEG

236

   

ADFG

235

   

AEFG

234

   
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?