Zugriff auf die Messgerät-Webseiten
-
Der Zugriff auf die Webseiten erfolgt über die Ethernet-Schnittstelle des Messgeräts, d. h. sie muss korrekt konfiguriert werden.
-
Wenn Sie zum ersten Mal auf die Webseiten zugreifen, müssen Sie das Standardkennwort ändern. Wenn Sie das Standardkennwort nicht ändern, können Sie nicht durch die Webseiten navigieren.
-
Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und mindestens 1 Großbuchstaben, 1 Kleinbuchstaben und 1 Sonderzeichen enthalten.
- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des Messgeräts in das Adressfeld ein.
-
Geben Sie den Benutzernamen (Werkeinstellung: Administrator) und das Kennwort ein (Werkeinstellung: Die MAC-Adresse, die für jedes Messgerät
eindeutig ist).
HINWEIS: Geben Sie die MAC-Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80:f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438).
WARNUNG POTENZIELLE GEFÄHRDUNG DER SYSTEMVERFÜGBARKEIT, -INTEGRITÄT UND -VERTRAULICHKEITEs wird empfohlen, das Standardkennwort zu ändern.Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass unbefugte Mitarbeiter auf die Webseiten zugreifen können. - Klicken Sie auf Anmelden.
-
Verwenden Sie die Menüs und die Registerkarten, um
die verschiedenen Messgerät-Webseiten auszuwählen und anzuzeigen.
HINWEIS: Wenn die Benutzersitzung für einen Zeitraum von mindestens 10 Minuten inaktiv ist, wird sie wegen Zeitüberschreitung abgebrochen, und Sie müssen sich für den Zugriff auf die Webseiten erneut anmelden.
- Klicken Sie auf Logout, um die Messgerät-Webseiten zu verlassen.