HRB1684305-15

Analogeingänge

Das Messgerät ist mit zwei Analogeingängen (A1 und A2)* ausgestattet.

HINWEIS: * Verfügbar bei bestimmten Messgerätmodellen. Zur Verfügbarkeit siehe Funktionsdifferenzierungsmatrix für die PM5500 /PM5600 / PM5700 -Reihe.

Die Analogeingänge werten ein eingehendes Analogstromsignal von den Messwandlern aus. Für den Analogeingangsbetrieb verarbeitet das Messgerät ein Analogeingangssignal und zeigt den daraus resultierenden skalierten Wert an.

Das Messgerät misst den Strom mit analogen 4–20-mA-Standard-Messwandlern.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?