HRB1684305-16

Konfiguration der Energieskalierung über ION Setup

Sie können ION Setup für die Konfiguration der Energieskalierung verwenden. Basierend auf der Skalierung erfolgt der Energieüberlauf bei Erreichen des Schwellenwerts.
  1. Starten Sie ION Setup .
  2. Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Messgerät her.
  3. Öffnen Sie den Bildschirm Energy Scaling.
  4. Klicken Sie auf Edit, um die Parameter für Setup nach Bedarf zu konfigurieren.
  5. Wählen Sie die Parameter, die Sie für Ihre Energy Scaling einstellen möchten, aus der Dropdownliste aus.
    HINWEIS: Wenn Sie einen Energy Scaling-Parameter einstellen, dessen Schwellenwert kleiner als die kumulierte Energie ist, wird die kumulierte Energie auf null zurückgesetzt.
  6. Klicken Sie auf Send, um die Änderungen im Messgerät zu speichern.

    Über ION Setup verfügbare Energy Scaling-Parameter

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Auto

    (Werkeinstellung)

    0 bis 9.2233 E

    Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera, von Tera zu Peta und von Peta zu Exa.

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 9.2233 E überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

    Kilo (k)

    0 bis 999.99 k

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 k überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

    Mega (M)

    0 bis 999.99 M

    Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega.

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 M überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

    Giga (G)

    0 bis 999.99 G

    Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega und von Mega zu Giga.

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 G überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

    Tera (T)

    0 bis 999.99 T

    Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga und von Giga zu Tera.

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 T überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

    Peta (P)

    0 bis 999.99 P

    Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera und von Tera zu Peta.

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 999.99 P überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

    Exa (E)

    0 bis 9.2233 E

    Die Einheiten der Energiewerte wechseln automatisch mit der Menge der kumulierten Energie – von Kilo zu Mega, von Mega zu Giga, von Giga zu Tera, von Tera zu Peta und von Peta zu Exa.

    Wenn einer der Energieparameter (geliefert oder bezogen) 9.2233 E überschreitet, werden alle Energieparameter auf 0 zurückgesetzt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?