HRB1684305-15

Konfiguration der Alarm-LED über das Display

Sie können die Alarm-/Energieimpuls-LED über das Messgerätdisplay für Alarme konfigurieren.
HINWEIS: Die Alarm-/Energieimpuls-LED am PM5561 / PM5661 / PM5761 ist dauerhaft auf Energieimpulse eingestellt und kann nicht für Alarme verwendet werden.
  1. Navigieren Sie zum Menübildschirm für die LED-Einrichtung.
  2. Stellen Sie den Modus auf Alarm ein und drücken Sie auf OK.
  3. Zum Verlassen drücken Sie den Aufwärtspfeil. Drücken Sie Ja, um Ihre Änderungen zu speichern.
QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?