HRB1684305-16

Energiemessungen

Das Messgerät bietet umfassende bidirektionale Energiemessdaten über 4 Quadranten der Genauigkeitsklasse 0.2S.

Das Messgerät berechnet und speichert alle kumulierten Wirk-, Blind- und Scheinenergiemesswerte im nichtflüchtigen Speicher:

  • Wh, VARh, VAh (geliefert und bezogen)

  • Nettowerte Wh, VARh, VAh (geliefert – bezogen)

  • Absolutwerte Wh, VARh, VAh (geliefert + bezogen)

Energieregister können automatisch nach einem programmierten Zeitplan aufgezeichnet werden. Alle Energieparameter geben den Gesamtwert für alle drei Phasen an. Die kumulierte Energie kann auf dem Display angezeigt werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?