HRB1684305-15

Überlegungen zu Energieimpulsen

Die Energieimpuls-LED und die Impulsausgänge des Messgeräts können Energieimpulse innerhalb spezifischer Grenzwerte ausgeben.

Beschreibung Energieimpuls-LED Impulsausgang
Maximale Impulsfrequenz 2,5 kHz 25 Hz
Kleinste Impulskonstante 1 Impuls pro k_h
Größte Impulskonstante 9.999.000 Impulse pro k_h

Die Impulsrate ist abhängig von Spannung, Strom und LF der Eingangssignalquelle sowie von der Anzahl der Phasen und von den Übersetzungsverhältnissen der Spannungs- und Stromwandler.

Wenn „Ptot“ die Momentanleistung (in kW) und „K“ die Impulskonstante (in Impulsen pro kWh) ist, wird die Impulsperiode folgendermaßen berechnet:

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?