HRB1684305-15

FTP

Ihr Messgerät verfügt über einen internen FTP-Server, den Sie verwenden können, um Dateien herunterzuladen und Ihr Messgerät und das Zubehör des Messgeräts zu aktualisieren.

FTP (File Transfer Protocol) ist ein standardmäßiges Client-Server-Netzwerkprotokoll zur Übertragung von Dateien über Ethernet-Netzwerke.

HINWEIS: Damit der FTP-Dienst für die in Spalte (C) der in Tabelle Messgerätmodelle und Firmwareversionen aufgeführten Firmwareversionen verwendet werden kann, muss der Benutzer mindestens einmal die Messgerät-Webseiten aufgerufen und Benutzerkonto-Anmeldedaten eingerichtet haben. Ist das bereits geschehen, können Sie FTP (gesichert oder ungesichert) über die Webseite, über das Messgerätdisplay oder über ION Setup aktivieren. Anschließend können Sie mit gültigen Administrator-Anmeldedaten auf den FTP-Server zugreifen. Nachdem der FTP-Dienst aktiviert wurde, vergewissern Sie sich, dass der Anzeigebildschirm des Messgeräts auf die Seite Übersicht eingestellt ist.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?