HRB1684305-16

Messgerätspeicher

Das Messgerät speichert Konfigurations- und Anmelde-Informationen im nicht-flüchtigen Speicher und auf einem Langzeit-Speicherchip.

In seinem nichtflüchtigen Speicher (NVRAM) speichert das Messgerät alle Daten und Messkonfigurationswerte. Bei Einhaltung des für das Messgerät angegebenen Betriebstemperaturbereiches hat der NVRAM eine voraussichtliche Lebensdauer von mindestens 45 Jahren. Das Messgerät speichert seine Datenprotokolle auf einem Speicherchip, der bei Einhaltung des für das Messgerät angegebenen Betriebstempe-raturbereiches eine Lebensdauer von bis zu 20 Jahren hat.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?