HRB1684305-15

Unterstützung der PM5RD -Geräte-Hardwareversion Ax/Bx für die Messgerätmodelle PM5563 und PM5563RD

Das PM5RD -Gerät kann eine der beiden folgenden Hardwareversionen (H/W) haben:

  • H/W: Ax

  • H/W: Bx

    (x = Nummer)

Das PM5563 -Messgerät mit einer älteren Firmwareversion als 2.7.4 unterstützt nur PM5RD -Geräte mit H/W-Version „Ax“.

Die PM5563 - und PM5563RD -Messgerätmodelle ab Firmwareversion 2.7.4 (ab Werk oder vor Ort aktualisiert) unterstützen PM5RD -Geräte mit H/W-Version „Ax“ oder „Bx“, wenn das Messgerät entsprechend konfiguriert ist:

  • PM5563 -Messgerät ohne PM5RD -Gerät: Sie müssen keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen.

  • PM5563 -Messgerät ist am PM5RD -Gerät angeschlossen und das Setup funktioniert bereits: Sie müssen keine Änderungen an der Konfiguration vornehmen. Das gilt auch, wenn Sie das PM5563 -Messgerät in diesem Setup von einer älteren Firmwareversion auf 2.7.4 oder höher aktualisiert haben.

  • PM5563RD -Messgerät: Das PM5RD -Gerät funktioniert mit dem PM5563 -Messgerät, das sich in der Verpackung befindet, ohne dass weitere Konfigurationsschritte für die Anzeige erforderlich sind.

  • PM5563 -Messgerät mit einem separat gekauften PM5RD -Gerät: Für die Konfiguration müssen Sie die nachstehenden Anweisungen unter PM5563 -Messgerät für PM5RD -Geräte-Hardwareversion konfigurieren befolgen.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?