Leistungsfaktor-Registerformat
Leistungsfaktor im IEC- und Voreilend/Nacheilend-Format (IEEE): Float32- und Int16U-Register
Das Messgerät bietet den Gesamtleistungsfaktor im IEC- und Voreilend/Nacheilend-Format (IEEE) sowohl als Float32- und als Int16U-Datentyp. Sie können diese Register verwenden, um Leistungsfaktor-Informationen in Drittanbieter-Software zu überführen. Diese Register werden mit Hilfe der Standard-Vorzeichenkonventionen IEC und IEEE ausgewertet.
Vier-Quadranten-Leistungsfaktor-Informationen: Fließkommaregister
Das Messgerät bietet auch LF-Informationen (einschließlich Vorzeichen und Quadrant) in einzelnen Fließkommaregistern für jeden der LF-Werte (z. B. Pro-Phase- und Gesamtwerte für reale LF und Cosinus Phi sowie für zugehörige Minimal- und Maximalwerte). Das Messgerät führt einen einfachen Algorithmus für den LF-Wert aus und speichert diesen im entsprechenden LF-Register.
Das Messgerät und die Software (wie etwa
Power Monitoring
Expert
oder
ION Setup
) werten diese LF-Register für Berichte oder Dateneingabefelder
gemäß dem folgenden Diagramm aus:
Der LF-Wert wird mit den folgenden Formeln anhand des LF-Registerwertes berechnet:
Quadrant | LF-Bereich | LF-Registerbereich | LF-Formel |
---|---|---|---|
Quadrant 1 |
0 bis +1 |
0 bis +1 |
LF-Wert = LF-Registerwert |
Quadrant 2 |
-1 bis 0 |
-2 bis -1 |
LF-Wert = (–2) – (LF-Registerwert) |
Quadrant 3 |
0 bis -1 |
-1 bis 0 |
LF-Wert = LF-Registerwert |
Quadrant 4 |
+1 bis 0 |
+1 bis +2 |
LF-Wert = (+2) – (LF-Registerwert) |
Rufen Sie www.se.com auf und suchen Sie nach der Modbus-Registerliste Ihres Messgeräts, um eine Kopie davon herunterzuladen.