HRB1684305-15

Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation ist eine vollständige Lösung für die Echtzeitüberwachung und -steuerung des Betriebs von großen Einrichtungen und kritischen Infrastrukturanlagen.

Sie kommuniziert mit Ihrem Gerät für die Datenerfassung und die Echtzeitsteuerung. Power SCADA Operation kann für folgende Aufgaben verwendet werden:

  • Systemüberwachung

  • Echtzeit- und protokollierte Trendverfolgung und Ereignisprotokollierung

  • Echtzeit- und protokollierte Trendverfolgung, Ereignisprotokollierung und Wellenformerfassung

  • PC-basierte benutzerdefinierte Alarme

Anweisungen für das Hinzufügen Ihres Geräts zum Datenerfassungs- und -analysesystem finden Sie in der EcoStruxure™ Power SCADA Operation -Onlinehilfe.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?