HRB1684305-16

Prognostizierter Mittelwert

Das Messgerät berechnet den prognostizierten Mittelwert für das Ende des aktuellen Intervalls in kW, kVAr und kVA und bezieht dabei den bisherigen Energieverbrauch innerhalb des aktuellen Intervalls (bzw. Teilintervalls) und die gegenwärtige Verbrauchsrate in die Berechnung mit ein.

Der prognostizierte Mittelwert wird gemäß der Aktualisierungsrate des Messgeräts aktualisiert.

In der nachstehenden Abbildung wird veranschaulicht, wie sich eine Laständerung auf den prognostizierten Mittelwert in einem Intervall auswirken kann. In diesem Beispiel ist das Intervall auf 15 Minuten eingestellt.

A Intervallstart E Laständerung
B Mittelwert für letztes vollständiges Intervall F Prognostizierter Mittelwert, wenn während des Intervalls eine Last hinzugefügt wird. Der prognostizierte Mittelwert erhöht sich entsprechend.
C 15-Minuten-Intervall G Prognostizierter Mittelwert, wenn keine Last hinzugefügt wird
D Teilintervall H Uhrzeit

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?