HRB1684305-15

Sperrung der Verrechnungsmessung

Die Sperrung der Verrechnungsmessung an Ihrem Messgerät verhindert Änderungen an verrechnungsbezogenen Einstellungen und Daten bzw. die Manipulation der Spannungs- und Stromanschlüsse an Ihrem Messgerät.

Die Sperrung der Verrechnungsmessung wird u. U. für die Erfüllung von staatlichen Vorschriften und Sicherheitsanforderungen von Stromversorgungsunternehmen gefordert bzw. kann für die Gewährleistung der Gültigkeit von Verrechnungsdaten genutzt werden.

Vor dem Sperren des Messgeräts müssen Sie alle durch Sperrung geschützte Einrichtungsparameter konfigurieren.

QR-Code für diese Seite

War das hilfreich für Sie?