HRB1684305-16

Rollen

Die Webseiten-Zugriffsberechtigungen basieren auf Rollen. Sie müssen ein Administrator sein, damit Sie Benutzerzugriff-Rollen zuweisen können.

Benutzerkonto

Kennwort

Rolle

Zugriff

Administrator

MAC-Adresse, die für jedes Messgerät eindeutig ist

HINWEIS: Geben Sie die MAC-Adresse des Messgeräts ohne Doppelpunkt und mit Großbuchstaben ein (Beispiel: Wenn die MAC-Adresse des Messgeräts 00:80: f4:02:14:38 lautet, dann ist das Kennwort 0080F4021438).

Administrator

Hat umfassenden Zugriff mit Lesen/Schreiben-Berechtigung auf alle Webseiten und ihre Funktionen.

HINWEIS: Aus Systemsicherheitsgründen wird die Änderung des Standardkennworts nach der ersten Anmeldung erzwungen.

Guest

Powerlogic@1

Guest

Hat reinen Lesezugriff auf die Registerkarten Startseite, Überwachung, Diagnose und Wartung, um die Daten anzuzeigen oder zu überwachen.

HINWEIS:
  • Aus Systemsicherheitsgründen wird die Änderung des Standardkennworts nach der ersten Anmeldung empfohlen.

  • Hat keine Änderungsrechte für Firmware-Aktualisierung und Einstellungen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?