Como conectar o TeSys™ island ao software SoMove™
Execute as etapas da tabela a seguir na primeira vez em que se conectar ao TeSys island com um computador executando o software SoMove e o DTM do TeSys island. O software SoMove é um aplicativo baseado no Microsoft® Windows® que usa a tecnologia aberta FDT/DTM . O SoMove contém DTMs para diferentes dispositivos. O DTM do TeSys island permite a configuração, o monitoramento, o controle e a personalização de funções do TeSys island.
Como se conectar ao TeSys island usando o software SoMove
| Etapa | Ação |
|
1 |
Verifique os indicadores LED na interface de rede e se o equipamento está ligado. Verifique se o LED PWR, que indica o status da alimentação de energia e do sistema, está verde estático e se o LED MS, que indica o status da interface de rede, está piscando em verde. |
|
2 |
Com o software SoMove e o DTM do TeSys island instalados, conecte um computador à porta de terminal/serviço da interface de rede usando um cabo RJ45. |
|
3 |
Execute o software SoMove no computador. |
|
4 |
Clique no botão Conectar na tela inicial. |
|
5 |
Na caixa de diálogo Resultado do scaneamento, clique na guia Modbus TCP. |
|
6 |
Clique no símbolo de edição ao lado do ponto de interrogação. |
|
7 |
Na caixa de diálogo Configurações avançadas, insira o endereço de rede do TeSys island no endereço de Destino. O endereço de rede padrão é 10.10.0.1, ou você pode inserir o endereço IP atribuído com através da OMT. |
|
8 |
Selecione Único (Single) como o Tipo de escaneamento (Scan Type) e clique em OK. |
|
9 |
Clique em Escanear a rede na caixa de diálogo Resultado do scaneamento. |
|
10 |
Selecione o dispositivo do TeSys island e clique em Conectar. |