Substituição de módulos
Esta seção contém instruções para substituir todos os módulos do TeSys™ island, com exceção da interface de rede:
-
partidas convencionais e SIL*
-
módulos de interface de potência
-
módulos de interface SIL
-
módulos de interface de tensão
-
módulos de E/S digital
-
módulos de E/S analógica
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Desligue toda a energia antes de trabalhar no equipamento
ou dentro dele.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
-
Desconecte toda a energia da ilha.
-
Remova o módulo existente do trilho DIN.
NOTA: Ao substituir partidas de duas velocidades, com dois sentidos de rotação ou Y/D, remova também a partida adjacente. Em seguida, remova quaisquer acessórios utilizados para conectar as partidas, para que esses acessórios possam ser reutilizados para instalar o módulo substituto. -
Instale o módulo substituto de acordo com as instruções do Guia de Instalação do TeSys island:
-
Como instalar partidas convencionais e partidas SIL
-
Montagem dos módulos de interface de potência no trilho DIN
-
Montagem dos módulos de interface e de E/S no trilho DIN
NOTA: Ao substituir partidas de duas velocidades, com dois sentidos de rotação ou Y/D, instale os acessórios para conectar a partida substituta à partida adjacente antes de instalar os módulos no trilho DIN. -
-
Aplique energia de 24 VCC à ilha.
NOTA: Não aplique a energia da rede elétrica nesse momento. -
Use o Modo de teste para verificar se o dispositivo está operando corretamente.
-
Aplique a energia da rede elétrica à ilha para começar o processo de inicialização. Observe os LEDs até que eles fiquem verdes, indicando que a ilha entrou no estado operacional. O processo de inicialização demora cerca de dois minutos.
PERIGO