Definição do endereço IPv4 do TeSys island via OMT
Use este procedimento para definir o endereço IP IPv4 e as informações do gateway na TeSys island depois de ter se conectado à interface de rede.
Após a conexão à ilha, a definição do endereço IP IPv4 e das informações do gateway podem ser feitas usando a OMT.
Como definir o endereço IPv4 da ilha – OMT
|
Etapa |
Ação |
|---|---|
|
1 |
Clique no ícone CONFIGURAÇÕES. |
|
2 |
Clique no avatar do sistema. |
|
3 |
Clique em CONFIGURAÇÕES DA REDE DE CAMPO. |
|
4 |
Altere o Modo do IP para Endereço fixo para definir manualmente o endereço IP. |
|
5 |
Insira o Endereço IPv4 da rede de campo, a Máscara de sub-rede da rede de campo e o Endereço do gateway da interface de rede. |
|
6 |
Insira o Nome da rede da interface de rede. |
|
7 |
Clique em Salvar. |
|
8 |
Configure seu PC com um endereço IP IPv4 e uma máscara de sub-rede na mesma rede recentemente aplicada à interface de rede. |
|
9 |
Insira o novo endereço (formato: https://xxx.xxx.xxx.xxx) da interface de rede no navegador da web do tablet para acessar a OMT em execução na interface de rede. NOTA: Os navegadores recomendados são
o Chrome e o Safari.
|
|
10 |
Faça login na OMT com a nova senha e verifique se endereço IP foi alterado com êxito. |