Funções de proteção
O TeSys island oferece uma ampla variedade de funções de proteção de carga (incluindo proteção térmica) e funções de proteção elétrica. Essas funções podem ser ativadas para cada TeSys avatar aplicável, sendo configuradas para reagir a determinadas condições operacionais ao sinalizar mensagens de alarme e acionar disparos de carga.
ATENÇÃO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Certifique-se de definir os parâmetros das funções
de proteção de acordo com o nível de proteção
exigido dos motores e cargas controlados.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
A tabela a seguir lista as funções de proteção disponíveis para todos os avatars . As funções podem ser habilitadas e configuradas individualmente.
Funções de proteção
|
Funções de proteção de carga |
Funções de proteção térmica |
|---|---|
|
|
|
Funções de proteção elétrica |
|
|
A tabela a seguir define parâmetros associados a várias funções de proteção. Eles são mencionados ao longo das seções de função de proteção deste guia.
Parâmetros comuns de funções de proteção
|
Parâmetro |
Definição |
|---|---|
|
<nome da função> Habilitar disparo |
Ativa a função de disparo |
|
<nome da função> Temporizador de disparo |
Uma configuração de tempo que especifica há quanto tempo uma condição de disparo deve existir para acionar um disparo |
|
<nome da função> Nível de disparo |
Uma configuração que define o nível de uma entrada para acionar um disparo |
|
<nome da função> Habilitar alarme |
Ativa a função de alarme |
|
<nome da função> Nível de alarme |
Uma configuração que define o nível de uma entrada que aciona um alarme |
ATENÇÃO