Desequilíbrio de corrente de fase
A função Desequilíbrio de corrente de fase somente se aplica a avatares TeSys trifásicos.
Se habilitada, essa função de proteção realiza o seguinte:
-
Sinaliza um Alarme de desequilíbrio de corrente de fase quando o desequilíbrio de corrente de fase excede o Nível de alarme de desequilíbrio de corrente de fase especificado
-
Aciona um Disparo de desequilíbrio de corrente de fase quando o Desequilíbrio de corrente de fase excede o Nível de disparo de desequilíbrio de corrente de fase especificado por um período maior do que o Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase especificado
NOTA: Temporizadores de disparo separados podem ser configurados para os estados Em regime e Partindo
|
I1 |
Corrente da fase 1 |
I2 |
Corrente da fase 2 |
|
I3 |
Corrente da fase 3 |
%Iunb |
%Desequilíbrio de corrente de fase |
|
Ialarm |
Nível de alarme de desequilíbrio de corrente de fase |
Itrip |
Nível de disparo de desequilíbrio de corrente de fase |
|
T1 |
Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase – Iniciar |
T2 |
Temporizador de disparo de desequilíbrio de corrente de fase – Executar |
|
A |
Estado Partindo do motor |
B |
Estado Em regime do motor |
|
C |
Alarme de desequilíbrio de corrente de fase |
D |
Disparo de desequilíbrio de corrente de fase |
-
A diferença máxima entre qualquer corrente de fase RMS individual (em valores absolutos) e a média RMS das correntes trifásicas
-
Dividido pela média RMS das correntes trifásicas