Módulo de interface SIL
ATENÇÃO |
|---|
|
OPERAÇÃO NÃO INTENCIONAL DO EQUIPAMENTO
Para obter instruções completas sobre a segurança
funcional, consulte o Guia de Segurança Funcional do TeSys™
island, 8536IB1904
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
Um módulo de interface SIL* (SIM), associado a uma ou mais partidas SIL, permite o projeto de funções de Parada de acordo com a EN/IEC 60204-1:
-
Categoria de parada 0: desconexão imediata da energia da máquina
-
Categoria de parada 1: a energia elétrica é mantida nos mecanismos da máquina até que o processo de parada termine completamente (ausência de movimento)
A referência é TPRSM001.
Estas são as principais funções do SIM:
-
Fazer a interface com um dispositivo externo de intertravamento
-
Comandar a função Parada de seu grupo SIL de partidas SIL
Vários grupos SIL de partidas SIL podem ser configurados na TeSys island . Cada grupo SIL é delimitado por um SIM no lado direito (ou no lado superior, na montagem vertical).
O SIM é conectado a montante:
-
Da fonte de 24 VCC
-
De um intertravamento (por exemplo, um módulo Preventa™ XPS-AC)
O SIM se comunica com a interface de rede, enviando dados operacionais.
A função Parada é atingida por meios eletromecânicos e sem qualquer comunicação digital ou envolvimento da interface de rede.
ATENÇÃO