Fiação do módulo de interface SIL
Com o uso da topologia da TeSys island e a lista de materiais, determine a localização dos módulos de interface SIL* (SIMs) na TeSys island . O SIM é fornecido com alimentação de 24 V e também se conecta a um dispositivo de controle SIL externo usando um conector tipo terminal mola fornecido com o SIM. Use as diretrizes a seguir para concluir a fiação de alimentação de 24 V entre os módulos de interface SIL e o dispositivo de controle SIL externo.
Pinagem do bloco de terminais SIM
|
Número do pino |
Identificação do terminal |
Sinal |
|---|---|---|
|
1 |
13 |
MIRROR IN |
|
2 |
K1 |
SIL-IN 1 |
|
3 |
KC |
SIL COMMON |
|
4 |
K2 |
SIL-IN 2 |
|
5 |
14 |
MIRROR OUT |
-
Remova o conector tipo terminal mola. Ele está posicionado na parte superior do módulo, atrás da conexão de cabo plano.
-
Usando a tabela de fiação do SIM, conecte 24 V a K1 e K2 no conector tipo terminal mola removível, independentemente da arquitetura de controle. Nas aplicações das categorias de fiação 1 e 2, os terminais K1 e K2 devem estar em curto-circuito. Consulte Fiação dos acessórios para obter informações sobre tipos e tamanhos de cabos.
-
Insira novamente o conector tipo terminal mola na parte superior do SIM.