Perda de corrente de fase
A função Perda de corrente de fase somente se aplica a TeSys avatars trifásicos.
Se habilitada, nos estados Partindo e Em regime do motor, essa função de proteção aciona um Disparo de perda de corrente de fase quando o desequilíbrio de corrente de fase excede o Nível de disparo de perda de corrente de fase por um período maior do que o temporizador de disparo de perda de corrente de fase.
-
A diferença máxima entre qualquer corrente de fase RMS individual (em valores absolutos) e a média RMS das correntes trifásicas
-
Dividido pela média RMS das correntes trifásicas
|
I1 |
Corrente da fase 1 |
I2 |
Corrente da fase 2 |
|
I3 |
Corrente da fase 3 |
%Iunb |
%Desequilíbrio de corrente de fase |
|
Ialarm |
Nível de alarme de perda de corrente de fase |
Itrip |
Nível de disparo de perda de corrente de fase |
|
A |
Alarme de perda de corrente de fase |
B |
Disparo de perda de corrente de fase |
|
C |
Estado Partindo ou Em regime do motor |
T |
Temporizador de disparo de perda de corrente de fase |