DOCA0270PTBR-01

Dissipação de calor

Para permitir a dissipação de calor adequada, sempre deixe um espaço de 10 cm (3,94 pol) entre os dispositivos de proteção contra curto-circuito e as partidas do TeSys island .

Recomendações de instalação adicionais sob as seguintes condições:

  • Três ou mais partidas estão montadas na TeSys island lado a lado.

  • As partidas têm correntes (le) maiores ou iguais a 25 A.

  • As partidas são usadas com um motor de corrente nominal > 85% x le.

Sob essas condições, recomendamos implementar uma das seguintes regras de instalação:

  • Opção 1: Usando a ferramenta de engenharia, reorganize o avatars no menuTeSys island para evitar essas condições.

  • Opção 2: Use cabos com comprimento de 50 cm (1,64 pés) para conectar os dispositivos de proteção contra curto-circuito às partidas do meio que são impactadas. Em um grupo de três partidas que cumpram todas as condições listadas acima, o comprimento extra é recomendado apenas para a partida no meio. Em um grupo de quatro partidas, o comprimento extra é recomendado apenas para as duas partidas no meio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?