Alarmes de proteção do avatar
Um alarme de proteção do avatar é uma condição operacional menos grave, porém ainda indesejável. Um alarme indica que uma ação corretiva pode ser necessária para ajudar a evitar que ocorra uma condição de problema. Se não for resolvido, um alarme poderá resultar em uma condição de disparo. Parâmetros relacionados a alarmes podem ser configurados para a maioria das funções de proteção.
|
Alarme de sobrecarga térmica |
|||
|
A função de proteção contra sobrecarga térmica é baseada em um modelo térmico de motor usando correntes de fase como entradas. Se habilitada, essa função aciona um alarme quando a capacidade do motor excede o percentual definido no parâmetro Nível de alarme de sobrecarga. |
|||
|
Alarme de rotor bloqueado |
|||
|
A função de proteção contra rotor bloqueado detecta quando um motor está com o rotor bloqueado durante o estado Em regime e para ou fica subitamente sobrecarregado e consome corrente excessiva. Se habilitada, essa função aciona um alarme quando a corrente máxima de fase (Imax) excede o valor do parâmetro Nível de alarme de rotor bloqueado especificado. |
|||
|
Alarme de subcorrente |
|||
|
A função de proteção contra subcorrente detecta um baixo consumo de corrente inesperado durante o estado Em regime. Essa condição é normalmente associada a motores rodando livremente, sem carga – por exemplo, se uma correia de transmissão ou eixo estiver quebrado. Se habilitada, essa função aciona um alarme quando a corrente média de fase permanece abaixo do valor do parâmetro Nível de alarme de subcorrente especificado. |
|||
|
Alarme de sobrecorrente |
|||
|
Avatares com o Alarme de sobrecorrente habilitado sinalizam com esse alarme se a corrente máxima de fase excede o Nível de alarme de sobrecorrente no estado Em regime do motor. |
|||
|
Alarme de desequilíbrio de fase |
|||
|
A função de proteção contra desequilíbrio de corrente de fase só se aplica a instalações trifásicas. Se habilitada, essa função aciona um alarme quando o desequilíbrio de corrente de fase excede o valor do parâmetro Nível de alarme de desequilíbrio de corrente de fase especificado. |
|||
|
Alarme de corrente de terra |
|||
|
A função de proteção contra detecção de corrente de terra detecta correntes de terra, indicando contato entre um condutor energizado e o aterramento ou o gabinete do equipamento. Se habilitada, essa função aciona um alarme quando a corrente de terra excede o valor do parâmetro Nível de alarme de corrente de terra especificado. |
|||
|
Alarme de superaquecimento do motor |
|||
|
A função de proteção contra superaquecimento do motor só está disponível para avatares cujo parâmetro Sensor de temperatura disponível está ativado. Esses avatares incluem um módulo de E/S analógico, cabeado à entrada de temperatura de um sensor de temperatura associado ao motor protegido. Se habilitada, essa função aciona um alarme quando a temperatura do motor excede o percentual definido no parâmetro Alarme de superaquecimento. |
|||