DOCA0270PTBR-01

Como manusear o cartão micro SD

Ao manusear o cartão micro SD, observe as seguintes precauções para ajudar a evitar o corrompimento ou a perda de dados internos, ou o mau funcionamento do cartão.

AVISO
Perda de dados de aplicativos
  • Faça backup regularmente do cartão SD.
  • Não desligue a energia, não reinicie o controlador nem remova o cartão SD enquanto ele estiver sendo acessado.
  • Oriente o cartão SD corretamente ao inseri-lo no controlador.
  • Use apenas cartões micro SD formatados usando FAT32.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em danos do equipamento.

Ao usar o TeSys island e um cartão micro SD, observe as precauções a seguir para ajudar a evitar a perda de dados.

  • A perda acidental de dados pode ocorrer a qualquer momento. Quando os dados são perdidos, não podem ser recuperados. Faça backup regularmente do cartão SD.

  • Se forçar a extração do cartão micro SD, os dados no cartão poderão ficar corrompidos.

  • Remover um cartão micro SD que está sendo acessado poderá danificar o cartão ou corromper os dados.

  • Se o cartão micro SD não estiver posicionado corretamente quando inserido no controlador, os dados no cartão e na interface de rede poderão ser danificados.

  • Caso esteja atualizando o firmware do TeSys island , certifique-se de atualizar também o backup do cartão SD.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?