Cartão Micro SD
Use essa opção para substituir a interface de rede se houver um cartão micro SD instalado na interface existente.
Pré-requisito: essa opção é válida apenas para substituir uma interface de rede que tem dados armazenados em um cartão micro SD (ou seja, o indicador visual do cartão SD na interface de rede sendo substituída está no estado Ligado, verde estático).
PERIGO |
|---|
|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco
voltaico
Desligue toda a energia antes de trabalhar no equipamento
ou dentro dele.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
-
Desconecte toda a energia da ilha.
-
Remova o cartão micro SD da interface de rede existente.
-
Insira o cartão micro SD na interface de rede substituta.
-
Remova a interface de rede existente do trilho DIN e instale o módulo substituto seguindo as instruções em Como instalar a interface de rede no Guia de Instalação do TeSys island.
-
Aplique energia à ilha para começar o processo de inicialização. Observe os LEDs da interface de rede até que eles fiquem verdes, indicando que a ilha entrou no estado operacional. O processo de inicialização demora cerca de dois minutos.
PERIGO