Rotor bloqueado
A função Rotor bloqueado detecta quando um motor está bloqueado durante o estado Em regime. O motor para ou fica subitamente sobrecarregado e consome corrente excessiva.
Se ativada, essa função de proteção realiza as seguintes ações quando o motor está em estado Em regime:
-
Sinaliza um Alarme de rotor bloqueado quando a corrente máxima de fase (Imax) excede o Nível de alarme de rotor bloqueado especificado
-
Aciona um Disparo de rotor bloqueado quando a corrente máxima de fase (Imax) excede o Nível de disparo de rotor bloqueado especificado por um período de tempo maior do que o Temporizador de disparo de rotor bloqueado especificado
Disparo e alarme de rotor bloqueado
|
I1 |
Corrente da fase 1 |
I2 |
Corrente da fase 2 |
|
I3 |
Corrente da fase 3 |
T |
Temporizador de disparo de rotor bloqueado |
|
A |
Imax |
B |
Estado Em regime |
|
C |
Imax ≥ Nível de alarme de rotor bloqueado |
D |
Imax ≥ Nível de disparo de rotor bloqueado |
|
E |
Alarme de rotor bloqueado |
F |
Disparo de rotor bloqueado |