DOCA0270PTBR-01

Como instalar partidas convencionais e partidas SIL

NOTA: Nível de integridade de segurança de acordo com a norma IEC 61508.

Esta seção contém instruções para acoplar partidas adjacentes a acessórios de montagem para uso em avatares do tipo estrela/triângulo (Y/D), com dois sentidos de rotação e duas velocidades. Também descreve como instalar as partidas no trilho DIN. Desligue a energia antes de executar as etapas nesta seção. Leia e compreenda as informações em Precauções antes de realizar qualquer procedimento indicado neste guia.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?