DOCA0272IT-00

Blocchi di funzione avatar generico

Alcune serie di dati e funzioni sono comuni a tutti gli avatar. Per questi, sono stati definiti blocchi di funzione generici per accedere ai dati. Funzionano con un avatar che supporta le serie di dati e le funzioni (per i dettagli, vedere le singole descrizioni del blocco di funzione). I blocchi di funzione sono disponibili nelle cartelle "DP_Common" e "PN_Common". Per ciascun avatar per il quale si utilizza la funzione, o per i quali vengono recuperati i dati, è necessario creare una singola istanza dei blocchi di funzione con gli stessi parametri di accesso dei dati utilizzati per i blocchi di funzione controllo avatar. L'accesso ai dati aciclici deve essere interbloccato esternamente onde evitare errori rilevati a causa delle limitazioni di ricerca del PLC come descritto in Dati aciclici. Per la comunicazione ciclica, il protocollo è ideato in modo che non vi sia interferenza tra i vari blocchi di funzione.

I blocchi di funzione avatar generici utilizzano una combinazione di dati di ingresso e uscita ciclici e richieste di lettura acicliche, a seconda della funzione che forniscono.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.