DOCA0272ZH-00

通用 Avatar 设备功能块

有些数据集和功能是所有 avatar 所共有的。为此,已经定义了通用功能块来访问这些数据。它们可以与支持这些数据集和功能的任何 avatar 一起使用(有关详细信息,请参见各个功能块描述)。这些功能块位于文件夹“DP_Common”和“PN_Common”中。对于使用该功能或检索数据的每个 avatar,则必须使用与 avatar 控制功能块相同的数据访问参数来创建功能块的单个实例。对非循环数据的访问应在外部互锁,以避免由于非循环数据中所述的 PLC 的资源限制而导致被检测的错误。对于循环通讯,协议的设计是为了使不同功能块之间不存在干扰。

根据它们提供的功能,通用 avatar 设备功能块可使用循环输入和输出数据的组合以及非循环读取请求。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?