Bloques funcionales de Avatar genérico
Algunos conjuntos de datos y funciones son comunes a todos los Avatares. Para ellos, se han definido bloques funcionales genéricos para el acceso a los datos. Funcionan con cualquier Avatar que admita los conjuntos de datos y la función (para obtener más información, consulte las descripciones de cada uno de los bloques funcionales). Los bloques funcionales se encuentran en las carpetas “DP_Common” y “PN_Common”. Para cada Avatar para el que se utilice la función, o para el que se recuperen los datos, es necesario crear una instancia individual del bloque funcional utilizando los mismos parámetros de acceso a datos que los utilizados para los bloques funcionales de control de Avatares. El acceso a los datos acíclicos debe enclavarse externamente para evitar errores detectados, debido a las limitaciones de recursos del PLC descritas en Datos acíclicos. Para la comunicación cíclica, el protocolo está diseñado de forma que no haya interferencias entre los distintos bloques funcionales.
Los bloques funcionales genéricos de Avatar emplean una combinación de datos de entrada y salida cíclicos, así como solicitudes de lectura acíclicas, dependiendo de la función de cada bloque funcional.