DOCA0272IT-00

Requisiti per l’installazione

Per sfruttare appieno la libreria blocco di funzione per TIA Portal qui descritta, utilizzarla nel contesto dell'integrazione completa di TIA Portal per TeSys island. Oltre a installare la libreria blocco di funzione, l'utilizzo richiede l'installazione delle descrizioni del dispositivo per TeSys island per PROFIBUS DP, PROFINET IO o entrambi. Inoltre, la funzione di importazione/esportazione AML per la configurazione dell'isola richiede l'installazione del pacchetto TIA Portal opzionale "TIA Portal Openness".

Per ulteriori informazioni sull'uso e sull'installazione delle altre parti dell'integrazione di TIA Portal di TeSys island, oltre alle istruzioni per importare la libreria blocco di funzione in TIA Portal, consultare la sezione Importazione di un blocco di funzione della biblioteca in un progetto TIA Portal.

NOTA: leggere le sezioni Installazione del software e Procedura di integrazione, prima di utilizzare la libreria blocco di funzione di TeSys island per TIA Portal.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.