DOCA0272ZH-00

安装要求

为了充分利用本文所述的 TIA Portal 功能块库,我们建议您在的完全集成 TIA Portal 用于 TeSys island 的环境中使用它。除了安装功能块库外,这种用法还需要安装用于 PROFIBUS DP、PROFINET IO 或两者的 TeSys island 的设备描述。此外,用于阀岛配置的 AML导入/导出功能需要安装可选的 TIA Portal 软件包和“TIA Portal Openness”。

有关如何使用和安装 TeSys island TIA Portal 集成的其他部件的更多信息,以及如何将功能块库导入 TIA Portal 的说明,请参阅章节将库功能块导入到 TIA Portal 项目

注:我们建议您在使用 TIA Portal 的 TeSys island 功能块库之前阅读软件安装集成程序章节。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?